Other Parts Discussed in Thread: DP83620
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83620 您好!
我们计划在 FX 模式下使用 ETH PHY DP83620。 我们计划在多点以太网背板设计中使用 LVPECL/CML 转 M-LVDS 转换器,而不是使用 FOT”。 下面的流程图给出了实现方式。
- TI 是否有任何参考实施/设计/与其他客户类似的尝试、以使用上述理念通过 LVDS 实现以太网多点技术。
- 在以太网 PHY 数据表 dp83620数据表的第7.1.2节中讨论了使用铜线模式时需要进行编码以避免 FCC 问题。 另请参阅同一文档中的第7.3.1节、我们看到该扰频器和 MLT3编码在 FX 模式下被绕过。 因此、在 FX 模式下、这可能是可以的、但我们现在仍在 LVDS 模式下继续这样做。 我们想了解、如果采用这种方法、是否有任何有关 EMI/EMC 影响的书面证据。