This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002:PCIe 应用的现代待机支持

Guru**** 1178510 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/772838/tusb1002-modern-standby-support-for-pcie-application

器件型号:TUSB1002

尊敬的团队:

我的客户使用 TUSB1002作为 SSD 应用的 PCIe 转接驱动器。

但最近他们发现、在系统进入现代待机模式后、TUSB1002的功耗仍然约为360mW。  

在数据表中、它仅指导我们如何在 S3/S4/S5状态下降低功耗。 但它没有提到如何在现代待机模式下降低功耗。

TUSB1002是否支持现代待机模式? 是否有任何其他方法可以降低功耗?

请提供建议。 谢谢你。

此致、

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim

    请参阅此文章 docs.microsoft.com/.../system-power-states。

    Modern Standby 是一种系统电源管理实施方案。 因此、实现取决于系统。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    找不到页面。 您可以再次粘贴吗? 谢谢。

    Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    当 TUSB1002处于 PCIe L1模式时、是否有任何节能方法?

    谢谢你。
    Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim

    TUSB1002对 PCIe 链路电源管理透明。

    附加的是固定链接: 

    谢谢

    David