Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB1002 尊敬的团队:
我的客户使用 TUSB1002作为 SSD 应用的 PCIe 转接驱动器。
但最近他们发现、在系统进入现代待机模式后、TUSB1002的功耗仍然约为360mW。
在数据表中、它仅指导我们如何在 S3/S4/S5状态下降低功耗。 但它没有提到如何在现代待机模式下降低功耗。
TUSB1002是否支持现代待机模式? 是否有任何其他方法可以降低功耗?
请提供建议。 谢谢你。
此致、
Jim