Other Parts Discussed in Thread: TLK105, DP83822I, DP83822IF
主题中讨论的其他器件:TLK105、、
尊敬的专家:
我的客户正在评估 DP38222I 并有疑问。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
--
我已从 TLK105更改为 DP83822I。
我认识到没有必要为此更改更改硬件和固件。
但在 CPU 打开后、我在短时间内遇到了软件重新启动问题。
请告诉我原因和解决方案。
(1) CPU、固件和 MAC-PHY 接口与 TLK105完全相同。
(2)问题取决于 CPU 开启后的特定重启时间。
(3)这个问题与 CPU 初始化序列无关。
(4) 我使用 K64 (MK64FN1M0VMD12)和 FNET 库(版本 3.3.0)。
--
感谢您提前提供的出色帮助。
此致、
新一