This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:在短时间内重启软件时出现问题(Rollover TLK105至 DP83822I)

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK105, DP83822I, DP83822IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/762050/dp83822i-issue-at-short-time-software-reboot-rollover-tlk105-to-dp83822i

器件型号:DP83822I
主题中讨论的其他器件:TLK105、、

尊敬的专家:

我的客户正在评估 DP38222I 并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

我已从 TLK105更改为 DP83822I。

我认识到没有必要为此更改更改硬件和固件。

但在 CPU 打开后、我在短时间内遇到了软件重新启动问题。

请告诉我原因和解决方案。

(1) CPU、固件和 MAC-PHY 接口与 TLK105完全相同。

(2)问题取决于 CPU 开启后的特定重启时间。

(3)这个问题与 CPU 初始化序列无关。

(4) 我使用 K64 (MK64FN1M0VMD12)和 FNET 库(版本 3.3.0)。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi、

    您遇到了什么问题? 我看不到除了"未确定"之外、你还会说什么问题的任何地方

    未建立什么?

    您能提供原理图吗?

    如果您使用的是 LED 引脚、则可能需要在 TLK105和 DP83822之间进行一些硬件更改。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢你的答复。

    未建立意味着 PHY 链路未建立。

    如果在打开 CPU 后执行了短时间(10秒至15秒)的软件重新启动、则 PHY 链路消失(无法从 PC 中识别)。

    如果您在20秒以上后重新启动软件,则可以在重新启动和执行通信后建立链接而不会出现问题。

    您是否听说过此问题?

    客户只是从 TLK105更改了、原理图是相同的。

    我将获取他们的原理图和反馈给您。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    我获得了原理图。

    电路图的 PHY 是 TLK105、但它使用 DP83822IF。

    外设电路未更改。

    此外、不使用 LED 引脚。

    我有其他信息、请您参阅下面的内容。

    CPU 的 RESET 引脚连接到 DP83822IF 的 RESET 引脚、我确认了该引脚的运行。

    软件重新启动时、似乎只有45 [us]低电平。

    因此、DP83822IF 似乎在该时间被复位。

    因此、在打开电源后大约10秒内

    我将复位引脚从外部变为低电平、

    DP83822IF 的链路与之前的情况一样断开。

    通过检查 DP83822IF 的规格、可以看到复位脉冲需要10[us]或更高

    我认为、如果45 [us]、我尝试扩展脉冲宽度是可以的。

    然后、如果脉冲宽度设置为21[ms]或更高、即使在打开电源后大约为10秒、链路也已正确连接。

    (在13 [m]至20 [ms]的情况下、连接或断开连接的链路)

    从这些情况来看、在启动后立即复位 DP83822IF 时、是否需要大幅扩大复位脉冲的宽度?

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

    e2e.ti.com/.../application-circuit.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi、

    时序似乎正常、复位脉冲宽度也正常。

    如果您遇到复位脉冲宽度问题、这通常与自举电压稳定速度不够快相关、并且器件处于未知模式。

    我建议在复位期间测量自举引脚上的电压。 此外、当 RMII 模式的复位取消置位时、确保50MHz 振荡器稳定。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢你的答复。

    我将与客户分享您的建议、并向您反馈结果。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一