This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:我们能否将 SN65DSI86用于 MIPI DSI D-PHY 1.2输入?

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/763806/sn65dsi86-could-we-use-sn65dsi86-for-mipi-dsi-d-phy-1-2-input

器件型号:SN65DSI86

你(们)好

我们希望将 MIPI DSI (4通道/ DSI D-PHY 1.2或 C-PHY 1.0/VESA DSC 1.1)转换为 DisplayPort、但 SN65DSI86仅支持 D-PHY 1.1。 我不确定 我们是否仍然可以使用 SN65DSI86。 您可以帮助检查此问题吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ari

    DPHY 1.2将数据速率扩展至2.5G、但 SN65DSI86每通道只能支持1.5G、因此无法支持 DPHY 1.2。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、David

    感谢您的回复。 如果我们仅在1.2G 内运行 DSI、这是否意味着我们可以使用 SN65DSI86? 还有其他问题吗? 如果是、您能否告诉我们、1.2G 和2.5G 4通道 DSI 分别支持的最大分辨率是多少? 谢谢你!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ari

    您可以根据多个因素具有不同的分辨率组合。 有关位速率计算、请参阅以下 SN65DSI86应用手册:www.ti.com/.../slla425.pdf。

    谢谢
    David