请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65DSI86 你(们)好
我们希望将 MIPI DSI (4通道/ DSI D-PHY 1.2或 C-PHY 1.0/VESA DSC 1.1)转换为 DisplayPort、但 SN65DSI86仅支持 D-PHY 1.1。 我不确定 我们是否仍然可以使用 SN65DSI86。 您可以帮助检查此问题吗? 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.