This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617B:I2C 的 TCA9617B 上拉电阻器

Guru**** 2386730 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9617B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/763717/tca9617b-tca9617b-pull-up-resistor-of-i2c

器件型号:TCA9617B

大家好、

我对 TCA9617B 有疑问。


1)请告诉我如何计算 SDAA/SCLA 和 SDAB/SCLB 的上拉电阻值。
我已确认文档的 I2C 总线上拉电阻计算、但它与 TCA9617B 数据表中的建议电路上拉电阻不同。

2)我想使用 VCC 上拉 EN 引脚、但是否需要电阻?
内部上拉电阻器是否不需要外部上拉电阻器?
如果外部需要上拉电阻器、请告诉我们建议的电阻值。

3)请告诉我 VCCA 和 VCCB 去耦电容器的建议值。

此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata-San、您好!

    1)"我已确认文档的 I2C 总线上拉电阻计算、但它与 TCA9617B 数据表中的建议电路上拉电阻不同。"

    这里的 I2C 上拉电阻器计算文档是正确的。 不过、B 侧的 TCA9617B 有一点特殊、因为您需要驱动低于0.45V 的 B 侧、以便将信号从 B 驱动为低电平。您只需确保 B 侧能够驱动低于0.45V 的电压。 当 IOL=3mA 时、所有遵循版本6标准的 I2C 器件必须生成0.4V 或更低电压。 这将为您提供允许使用的绝对最小电阻(您参考的文档的等式8)。 这意味着您只需选择一个大于使用等式8计算得出的值的上拉电阻器。 您仍然可以使用公式7来计算允许使用的最大上拉电阻、但如果您打算使用快速模式+(1MHz)、则需要使用将上升时间更改为120ns。

    2) 2)"我想使用 VCC 上拉 EN 引脚、但是否需要电阻?
        内部上拉电阻器是否不需要外部上拉电阻器?"

    您不必担心内部上拉电阻器有点弱(如果我回忆正确、则为100k)、如果您的应用/终端设备预计会出现大量电气噪声、则放置外部上拉电阻器将会有所帮助。 10公里就足够了。

    3) 3)"请告诉我 VCCA 和 VCCB 的去耦电容器的建议值。"

    0.1uF 应该可以。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobbi-San 您好

    感谢您的回答。

    1)请让我向您询问有关 I2C 上拉的问题。
    我想将 A 侧上拉3.3V、将 B 侧上拉5.5V、
    使用略高于公式(8)计算得出的值的电阻值是否更好?

    2)这是 EN 的上拉电阻、但它是 VCCB 上拉电阻吗?

    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata-San、您好!

    "使用略高于公式(8)计算得出的值的电阻值是否更好?"

    是的、您应该从该文档中选择一个介于方程式7和8之间的值。

    "这是 EN 的上拉电阻、但 VCCB 是上拉电阻吗?"

    是的、从使能引脚到 VccB 的电阻器拉取。 使能引脚以 VccB 为基准。

    如果 ENABLE 引脚低于 VccB*0.3,则器件被禁用,如果高于 VccB*0.7,则器件被启用。

    谢谢、

    -Bobby