This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:芯片 TUSB4041I 下方 USB 差分信号的路由

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/771862/tusb4041i-routing-of-usb-differential-signals-below-the-chip-tusb4041i

器件型号:TUSB4041I

出于某些原因、我们在芯片(TUSB4041I)下方完成了差分 USB 信号、如图所示。 我们想知道它是否可以接受。

注意:图中显示了 PCB 的顶层。 黑色圆圈表示 TUSB4041I 芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 RAM、

    布线看起来正常、TUSB4041下面的层上有什么?

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们在顶层下面有接地层。

    我的问题是器件在运行期间何时变热、它是否会影响 IC 下方这些轨道(差分 USB 信号)上的数据流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 RAM、

    只要走线远离散热焊盘、并且 TUSB4041散热焊盘与接地层之间的连接良好、走线就应该正常。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢您、我们将继续讨论 Fabrication。