This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV001:DS90LV001 WSON 封装热特性

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/772866/ds90lv001-ds90lv001-wson-package-thermal-characteristics

器件型号:DS90LV001

您好!

我们考虑将采用 WSON 封装的 DS90LV001用于空间受限的设计、并将"裸片连接引脚"(DAP)保持未连接状态。 主要问题是过孔、这会使该区域中信号布线的布线更加复杂。
DS90LV001数据表第7页中的说明:
' DAP 未连接到器件 GND 或任何其他引脚。 仍然建议将 DAP 连接到 GND 平面 o fa PCB 以实现增强的散热"
不连接 DAP 似乎正常、但不推荐。
最大功耗给出为70mA x 3.3V = 0.231W、但 WSON/NGK 封装的唯一热性能信息是2.44W 的最大封装功率耗散
系统将在最大的环境中运行 50°C 且没有通孔时、主功率耗散通道将通过体和 GND/功率走线。 这是否会太热?
作为折衷、可能可以将焊盘连接到芯片周围的小区域(同一层、无过孔、具有阻焊剂)、但需要多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    不应存在问题、因为有足够的裕度、尤其是在最大温度为50°C 的情况下 50°C 时的 NGK 封装功率耗散为:2.44W - 19.49mW *(50-25)= 1.95W。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美
    非常感谢