This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 通过带状电缆跨多个 PCB 进行 SPI 通信

Guru**** 1079370 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDT41, SN65LVDT14
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/772360/spi-communication-across-multiple-pcbs-over-ribbon-cable

主题中讨论的其他器件:SN65LVDT41SN65LVDT14

我正在寻找有关通过多个 PCB 使用 SPI 总线通信将 IC 连接回单个微控制器的信息。  2块板之间的电缆是一根长度介于1到2英尺之间的带状电缆。  我的理解是、SPI 通信不是为了 通过电缆进行长距离通信、我想知道是否有任何信息可以确认此应用不在 SPI 通信的范围之内。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    我建议您查看我们的 SN65LVDT14和 SN65LVDT41器件。 SN65LVDT14和 SN65LVDT41是 LVDS 收发器、允许通过 LVDS 传输 SPI、以实现更长的距离、具有高抗噪性和低 EMI。 如果您有任何疑问、请告知我们。 请参阅以下数据表链接(这些器件共享相同的数据表)。

    www.ti.com/.../sn65lvdt41.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    我们还有一个 TI 参考设计、专门通过 LVDS 对 SPI 进行寻址、以提高远距离 SPI 的稳健性:
    通过 LVDS 接口传输 SPI 信号参考设计: www.ti.com/.../tida-060017

    正如 Malik 提到的那样,如果您使用的是全部4个 SPI 信号,SN65LVDT41/14是一个很好的单芯片(每侧)选项。 如果您不使用从器件选择、或者如果数据仅在一个方向上、则还有其他具有较低传播延迟的选项、这些选项可能会启用较长的距离。

    此致、
    相位