请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:SN65LVDT41、 SN65LVDT14我正在寻找有关通过多个 PCB 使用 SPI 总线通信将 IC 连接回单个微控制器的信息。 2块板之间的电缆是一根长度介于1到2英尺之间的带状电缆。 我的理解是、SPI 通信不是为了 通过电缆进行长距离通信、我想知道是否有任何信息可以确认此应用不在 SPI 通信的范围之内。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在寻找有关通过多个 PCB 使用 SPI 总线通信将 IC 连接回单个微控制器的信息。 2块板之间的电缆是一根长度介于1到2英尺之间的带状电缆。 我的理解是、SPI 通信不是为了 通过电缆进行长距离通信、我想知道是否有任何信息可以确认此应用不在 SPI 通信的范围之内。