This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:测试结果和损耗

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810, DS280BR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/771733/ds280df810-test-results-and-losses

器件型号:DS280DF810
主题中讨论的其他器件: DS280BR810

您好!

对于 DS280DF810、我们有几个问题:

  1. 对于 DS280DF810器件、我们未发现任何妨碍测试结果的方法。 在大多数情况下、任何结果似乎都适用于 DS280BR810器件。
    1. 您能否提供我们针对 DS280DF810的任何测试结果?

  2. 查看以下快照、输入损耗以10.1开头、输出损耗以6.4开头。  (http://www.ti.com/lit/ug/tidubg6/tidubg6.pdf)
  1. 输入端的最小损耗为10.1dB、输出端的最小损耗为6.4db。 或者、如果损耗更小、是否可以接受?


此致、
Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、
    1)。 我们确实有不同的测试结果、只要我们签订了 NDA、我们就可以与您的客户分享。 请向我们发送电子邮件、并为我们提供有关此应用的一些背景信息。
    2)。 不是真的。 我们正在努力确保没有过度均衡的机会。 因此、我相信在奈奎斯特具有介于5到10dB 的损耗是一个好主意。
    此致、Nasser