请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83620 我正在查看 MDIO/MDC 接口、以便从 FPGA 对寄存器进行编程、但接口内核尚未准备就绪。
想知道是否没有寄存器配置可作为默认100BaseTX 工作? 首先,尝试使用 FPGA 和 DP83620之间的 TXCLK、TXEN、TXD[3:0]数据。
它是否可以在没有通过 MDIO/MDC 进行配置的情况下工作?
MAC 控制器将发送32位数据格式。 DP83620是否有任何数据位排序为4位 MII 数据格式?
此致 vrai