This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83620:默认配置

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/763728/dp83620-the-default-configuration

器件型号:DP83620

我正在查看 MDIO/MDC 接口、以便从 FPGA 对寄存器进行编程、但接口内核尚未准备就绪。

想知道是否没有寄存器配置可作为默认100BaseTX 工作? 首先,尝试使用 FPGA 和 DP83620之间的 TXCLK、TXEN、TXD[3:0]数据。

它是否可以在没有通过 MDIO/MDC 进行配置的情况下工作?

MAC 控制器将发送32位数据格式。 DP83620是否有任何数据位排序为4位 MII 数据格式?

此致 vrai

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vrai、

    正确连接所有自举后、DP83620应在没有任何 MDC/MDIO 配置的情况下工作。

    对于 MII、每个八位位组的发送或接收一次是半字节。 每个八位位组以2半字节的形式发送或接收。 八位位组的位0到3与第一个半字节的位0到3相对应。 八位位组的位4到7与第二个半字节的位0到3相对应。

    此致、

    Hung Nguyen