This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR401A:信号在通过 DS125BR401A 后似乎过去加重

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125BR401A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/764064/ds125br401a-the-signal-seems-to-be-over-de-emphasis-after-passing-the-ds125br401a

器件型号:DS125BR401A

大家好、

我的客户使用 DS125BR401a 驱动 SATA 6G 信号。

在系统中,SATA 信号将通过 RAID 卡--1.5米电缆--3英寸 PCB 布线--DS125BR401a-10英寸 PCB 布线--HDD

它们使用通道 7并将寄存器设置为以下 μ:

0x41=0x2F

0x42=0xaf

0x43=0x00

但 SATA 信号的眼图效果不好。 如下所示:

您能否帮助回答以下问题:

DS125BR401a 支持该应用吗?

2.这个眼图是否显示信号已通过 DE?

对于通道 A、我们似乎无法将 DE 调整为通道 B。当我们将 DE 设置为0x00时、这是否意味着 DE 最弱?

4.您能帮助分析  造成这种不良眼图的原因吗?

Lacey

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lacey:

    我会尝试将该通道上的均衡减少一个设置。  

    当前为0x41=2F

    新0x41=2E

    DS125BR401A A 侧上的线性通道本身无法产生去加重、信号过冲可能是由 EQ 设置引起的、该设置比所需设置稍高。

    此致、

    Lee