This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83-Q1:MIPI 转 RGB 桥接器件

Guru**** 2946050 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/763884/sn65dsi83-q1-device-for-mipi-to-rgb-bridge

器件型号:SN65DSI83-Q1

您好、香榭丽舍

我的客户需要将 MIPI 信号转换为 RGB666 (< 66MHz)格式的器件。

我建议使用 SN65DSI83-Q1 + SN65VDS86A.Q1。

如果有单芯片解决方案、您能否提供替代方案?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fujihara-San、

    遗憾的是、我们没有针对此应用的单芯片解决方案。 建议使用 SN65DSI83-Q1 + SN65LVDS86-Q1。

    此致、
    I.K.