请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65DSI83-Q1 您好、香榭丽舍
我的客户需要将 MIPI 信号转换为 RGB666 (< 66MHz)格式的器件。
我建议使用 SN65DSI83-Q1 + SN65VDS86A.Q1。
如果有单芯片解决方案、您能否提供替代方案?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、香榭丽舍
我的客户需要将 MIPI 信号转换为 RGB666 (< 66MHz)格式的器件。
我建议使用 SN65DSI83-Q1 + SN65VDS86A.Q1。
如果有单芯片解决方案、您能否提供替代方案?
此致、