This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:MIPI 输入信号规格

Guru**** 2928110 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/772158/sn65dsi84-mipi-input-signal-specification

器件型号:SN65DSI84

您好!

我们的客户使用 SN65DSI84、对 MIPI D-PHY 规格有疑问。

对于发送器(FPGA、SOC...)、有一个 Δ VOD 规格。

Δ VOD 表示 HS-1和 HS-0之间不匹配。

对于接收器(SN65DSI84)、数据表和中没有关于 Δ VOD 的规格

MIPI D-PHY 规范。

如果客户符合 MIPI DSI 接口规范和 DS 上的图1、

操作是否有问题?

它是否需要考虑 Δ VOD?

此致、

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naoki-San、

    DSI84具有 DSI 接收器、而不是发送器、因此 Δ VOD 不是适用的规格。 正如您提到的、您只需要确保您的发送器符合此规格和数据表中的图1。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 I.K.:

    感谢你的答复。
    我将向客户反馈此信息。

    谢谢、
    Naoki Aoyama