Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65DSI84 您好!
我们的客户使用 SN65DSI84、对 MIPI D-PHY 规格有疑问。
对于发送器(FPGA、SOC...)、有一个 Δ VOD 规格。
Δ VOD 表示 HS-1和 HS-0之间不匹配。
对于接收器(SN65DSI84)、数据表和中没有关于 Δ VOD 的规格
MIPI D-PHY 规范。
如果客户符合 MIPI DSI 接口规范和 DS 上的图1、
操作是否有问题?
它是否需要考虑 Δ VOD?
此致、
Naoki Aoyama