This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LV1224B:具有 SFP 模块的 SN65LV1224B 和 SN65LV1023A

Guru**** 2502705 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LV1224B, SN65LV1023A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/770202/sn65lv1224b-sn65lv1224b-and-sn65lv1023a-with-sfp-module

器件型号:SN65LV1224B
主题中讨论的其他器件: SN65LV1023A

大家好!

需要 TI 技术支持咨询

我们需要通过光纤链路传输 UART 信号。 为此、选择了一对收发器 SN65LV1023A 和 SN65LV1224B。 我请各位考虑架构方案,并就以下问题发表意见:
收发器和 SFP 模块之间的 LVDS 和 PECL 协商是否正确?
2.在发送器 SN65LV1023A 中、数据输入构成一个10101010或0101010101的序列、具体取决于 UART 输出信号的状态。 这是否足以实现 SN65LV1224B 接收器上时钟频率和数据的稳定恢复?

BR

安德烈

e2e.ti.com/.../Struct.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好!

    需要 TI 技术支持咨询

    BR
    安德烈
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    PECL 与 LVDS 的连接可能存在问题。 PECL 信号有哪些要求(共模和差分电压要求)?
    此外、SFP 模块中是否集成了串行器和解串器?

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    1. SFP 模块符合 SFF-8074i 标准。
    RD-/+:这些是差分接收器输出。 它们是交流耦合100 Ω 差分
    应在用户 SERDES 端接100 Ω(差分)的线路。 交流电
    耦合在模块内部完成、因此在主板上不需要。 电压
    这些线路上的摆幅将介于370和2000mV 差分(185–1000mV 单路)之间
    已结束)。
    TD-/+:这些是差分发送器输入。 它们是交流耦合的差分线路
    模块内部具有100Ω Ω 差分端接。 交流耦合在内部完成
    模块、因此不需要在主板上使用。 输入将接受差分信号
    摆幅为500–2400mV (250–1200mV 单端)、但建议这样做
    500和1200mV 差分电压(250–600mV 单端)之间的值可用于
    最佳 EMI 性能。

    2. SFP 模块不包含 SerDes。 在该应用中、该角色由 SN65LV1023A 和 SN65LV1224B 执行。

    BR
    安德烈
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Andrey、

    感谢您提供详细信息。 这是串行器/解串器芯片组的一个有趣的用途、我之前没有看到过它。 串行器 LVDS 输出至 SFP PECL 输入与 SFP PECL 输出至解串器 LVDS 输入之间的电气接口看起来良好。

    我假设您在光纤链路的"另一侧"有类似的布置、对吧? 如果是这种情况、则需要确保两侧的时钟(12.5MHz)为12.5MHz +/- 100ppm。

    关于数据模式、为了使解串器锁定、串行 LVDS 线路的开头需要有随机数据。 010101..pattern 是串行器的其中一个并行输入吗? 如果是这种情况、则应该是正常的。 但是、如果2个连续输入(例如 D0、D1或 D4、D5...) 最初卡在0和1、这将导致问题并阻止解串器锁定(请参阅数据表中的 RMT 说明)。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yaser!

    您对 RMT 的评论是正确的。 我没有完成很多结构方案。 请看她。 已连接引脚"锁定"和"同步"SERDES I。 由于串行流中存在"111111000000"模式、​​串行器 SN65LV1023A 的常量数据值也会发生变化。 然而、有必要增加收发器的时钟频率。 现在它等于66MHz。 由于传输序列现在接近“111111000000”或“111110000000”,因此光学路径中逻辑“1”的持续时间变得更长。 为了减少激光光亮时间、我增加了 SERDES 时钟频率。 这将延长 SFP 模块中激光发射器的寿命。 光学路径中逻辑"1"的当前持续时间为90.9ns、大致相当于10Mb 的速度。

    等待评论。

    e2e.ti.com/.../SERDES.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yaser!

    您对 RMT 的评论是正确的。 我没有完成很多结构方案。 请看她。 已连接引脚"锁定"和"同步"SERDES I。 由于串行流中存在"111111000000"模式、​​串行器 SN65LV1023A 的常量数据值也会发生变化。 然而、有必要增加收发器的时钟频率。 现在它等于66MHz。 由于传输序列现在接近“111111000000”或“111110000000”,因此光学路径中逻辑“1”的持续时间变得更长。 为了减少激光光亮时间、我增加了 SERDES 时钟频率。 这将延长 SFP 模块中激光发射器的寿命。 光学路径中逻辑"1"的当前持续时间为90.9ns、大致相当于10Mb 的速度。

    等待评论。

    e2e.ti.com/.../6786.SERDES.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Andrey、

    我昨天输入了一个答案、但它看起来不像过去那样。 不确定发生了什么!
    解串器的锁定输出通常连接到同一链路另一侧串行器的同步输入。 它们是您连接它们(连接到同一侧的串行器)的方式、这很有趣、可能起作用、但如果其中一个实现了锁定、而另一个尚未实现锁定、并且同步模式会过早停止、则可能会出现问题。 您可能需要在锁定和同步之间添加延迟。

    此致、
    相位