Other Parts Discussed in Thread: TUSB422, TIDA-01582
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB422 主题中讨论的其他器件:TIDA-01582
您好!
我收到 了 TI 的 TUSB422_SW 软件。 我想将 FW 配置为能够请求 PPS 电压和电流的 UFP
已检查"UFP_OND_CONFIG.c"上的配置设置、似乎没有 USB PD PPS 电压和电流控制示例。
参考设计的基础构建的
是否可以获取 您用于 TIDA-01582的源代码
这将非常有助于开始我的设计。
此致、
Clomi