This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB422:TUSB422 PPS 灌电流配置

Guru**** 2930920 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB422, TIDA-01582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/762351/tusb422-tusb422-pps-sink-configuration

器件型号:TUSB422
主题中讨论的其他器件:TIDA-01582

您好!

我收到 了 TI 的 TUSB422_SW 软件。 我想将 FW 配置为能够请求 PPS 电压和电流的 UFP

已检查"UFP_OND_CONFIG.c"上的配置设置、似乎没有 USB PD PPS 电压和电流控制示例。

参考设计的基础构建的

www.ti.com/.../tidudl7.pdf

是否可以获取 您用于 TIDA-01582的源代码

这将非常有助于开始我的设计。

此致、

Clomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、我们不向客户提供源代码
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否有可用的文档来配置固件、以便能够请求有效的 pps APDO?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以再次尝试在 TI.com 上请求源代码吗? 可以正常工作