This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1050:CANL 和 CANH 电压电平与放大器;通信不稳定

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/769463/sn65hvd1050-canl-and-canh-voltage-level-unstable-communication

器件型号:SN65HVD1050

在我们的设计(电子控制单元、接口板)中、我们已将 SN65HVD1050MDREP 用于 CAN 总线通信。  其中一些具有不同电压电平的组件无法正常工作。   对于显性总线状态、CANL 的电压电平约为1.7V。 因此、此电路板的 CAN 总线通信会停止、并且在电路板接收到 CAN 消息之前无法启动。 该 组件的 Vdif (CANH-L)为1.8伏。

有关此组件的信息:1050EP-47M-DV3UG4

这是 TI 产品吗?  
CAN 总线显性状态下的 CANL 电压电平是否为1.7V 正常
有时、收发器已停止通信、总线状态为总线关闭或总线重载。 如果新的 CAN 线路连接到总线并发送 CAN 消息、总线将开始通信。  为什么收发器在收到 CAN 消息之前无法开始通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户5224691、

    是的、这是一款 TI 产品、CANL 的1.7V 显性电压高于典型值、但它将取决于 CAN 总线(其他 CAN 节点、何种终端、其他无源组件)上可提供漏电流路径的其他元件。 那么、某些 CAN 节点在您的一些设计中不起作用?

    您是否可以通过任何方式共享原理图或示波器屏幕截图?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我们的设计中、每个 ECU 都有一个 CAN 接口。 在我们的系统中、2 ECU 通过 CAN 总线相互通信 总阻抗为60欧姆、节点数为2。  

    CAN 收发器的原理图 如下所示  

    对不稳定收发器的测量  

    Impedanse:60欧姆

    集成:1050EP-47M-DV3UG4

    CANbus 高电平: 3.500V / CANBus 低电平:1.680V

    稳定收发器的测量。

    不稳定的收发器被新的收发器取代。 新组件的部件和序列号如下

    Impedanse:60欧姆

    集成:1050EP-59T-AYXJG4

    CANbus 高电平:3.440V / CANBus 低电平:1.280V

     


     

    稳定的新收发器的测量。

    Impedanse:120欧姆

    积分:1050EP-59T

    CANbus 高电平:3.660V / CANBus 低电平:1.000V

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    在不稳定的情况下、我不会看到波形有任何问题、差分虽然比"稳定"情况小、但仍可用于 CAN 收发器解释显性位。 您的 CANL 电压电平确实超出了此器件的规格、但同样、通信仍应正常工作。 控制器将根据协议确定正确的消息收发与不正确的消息收发以及停止消息收发。 收发器只将控制器的信息转换为 CAN 总线、除非收发器被置于热关断状态或静音模式、否则它不应停止将消息从控制器转换为 CAN 总线。

    "1050EP"之后的字母和数字序列表示器件的拉出批次。 因此、这两个器件都是从单独的芯片构建中提取出来的、并且可能是单独的制造场所、但它们实际上在功能上是相同的器件。

    有问题的收发器是否在 CANL 的任何点上显示低于1.7V、或者它是否始终高于1.5V?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    否、它一直高于1.5V。  在数据表中 、主总线状态下 CANL 的最大电压电平为1.5V。 此组件的电压电平是否为1.7V?

    谢谢、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户、
    Eric 将此 e2e 支持交给了我、因为它属于高可靠性团队、因为它是 EP。
    此外、Eric 正在度假。

    查看此内容后、我同意此器件似乎超出规格、在完成我们的最终测试后可能会损坏。

    这是唯一显示此较低输出的单元吗?

    如您所述、SN65HVD50-EP 应将 CANL 最坏情况驱动至低于1.5V。
    我建议更换设备。
    如果您希望退回器件、则需要与经销商合作填写必要的退货信息。

    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wade、

    是的、仅1050EP-47M   收发器具有 如此低的输出。   还有一些其他单元具有不同的序列号。 这些装置工作正常。

    我们很难更换现场的缺陷产品。

    谢谢你。

    此致、

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户、
    我不知道你的反应是什么意思。 是否只有1个单元显示此问题?

    此类故障应与器件的制造批次无关。 在我们完成最终测试后、器件很可能会发生电气损坏。 该单元将无法通过我们的测试。

    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wade、

    我已经测试了15个装置(1050EP-47M)。 对于 CANL、所有这些电阻器都表现出相同的电压电平。 此外、有些器件未在现场使用、并且出现了相同的问题。   

    我们有不同的分包商购买了这些装置,并生产了不同系列的1050EP-XXX 的电路板 。 只有器件(1050EP-47M)出现此问题。  

    问题是否可能与1050EP-47M 系列有关?

    谢谢、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fatih、
    我认为这是不寻常的、但如果您看到同一硬件上仅交换器件的背对背差异、则可能会出现问题。
    我将跟进我们的 QA、并尽快通过电子邮件与您联系、讨论返回评估器件的问题。
    我现在将关闭此帖子。
    此致、
    涉水