Other Parts Discussed in Thread: TPS25810, TUSB542
主题中讨论的其他器件:TPS25810、
您好!
我将 TUSB542转接驱动器与 TPS25810控制器结合使用、用于具有功率注入功能的 USB-C 至 USB3-B 转换器。
我们购买了一个测试平台 :https://www.totalphase.com/products/advanced-cable-tester-l2/ (这是一个电缆测试仪平台)、以验证设计并生成@ 5Gbps 的眼图。
我们无法执行眼图测试、因为 TUSB542似乎保持断开模式、并且不会进入我们认为应该是 U0模式的模式。 您能否详细说明如何处理器件功能模式? 规格表未提供详细信息。
谢谢!