This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB542:使用电缆测试平台进行 USB 眼图测试。

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25810, TUSB542

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/760685/tusb542-usb-eye-pattern-tests-using-a-cable-tester-platform

器件型号:TUSB542
主题中讨论的其他器件:TPS25810、

您好!

我将 TUSB542转接驱动器与 TPS25810控制器结合使用、用于具有功率注入功能的 USB-C 至 USB3-B 转换器。

我们购买了一个测试平台 :https://www.totalphase.com/products/advanced-cable-tester-l2/ (这是一个电缆测试仪平台)、以验证设计并生成@ 5Gbps 的眼图。

我们无法执行眼图测试、因为 TUSB542似乎保持断开模式、并且不会进入我们认为应该是 U0模式的模式。 您能否详细说明如何处理器件功能模式? 规格表未提供详细信息。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Luis

    我不熟悉这款全相电缆测试仪平台、您是否有显示测试设置的方框图?

    如果您探测 SEL 引脚、SEL 引脚是否会根据您的 CC1/2连接进行适当切换?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请查看随附的几个显示设置的方框图。

    CC1/2适当切换以设置 SS 线路的正确侧。

    总相位电缆测试仪平台旨在测试 USB 电缆、他们确认这应该适用于其平台、前提是可以强制 RxDetect。

    谢谢、

    Luis。

    e2e.ti.com/.../Block-diagrams-for-TI-support.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Luis

    如何在 TUSB542两侧的 SSTX 和 SSTRX 上放置交流耦合电容? 总相位平台在 TX 上是否有交流耦合电容器、在 RX 上是否没有电容器?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    是的、在所有 SS 线路上、TUSB542的两侧都放置了交流耦合电容。 我必须询问 Total Phase 以获取该信息。 什么交流耦合设置会使总相位平台与 TUSB542配合使用?

    谢谢、
    Luis。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Luis

    RX 检测必须需要交流耦合电容器。 建议的 TX 值为0.22uF、RX 值为0.33uF。

    根据 USB 规范、

    接收器检测电路作为发送器的一部分实现、应正确检测是否存在等效于直流阻抗 RX-DC 的负载阻抗(表6-21)。 Rx 检测以电路的 RC 时间常数的原理运行。 该时间常数根据是否存在接收器终端而变化。 图6-39从概念上说明了这一点。 在该图中、R_Detect 是特定于实现的充电电阻器。 C_AC 是仅当 R_Term 也存在时才在电路中的交流电容器、否则仅存在 C_REGINESTRIC。

    从 TUSB542的角度来看、它定期检查两个 TX 上的远端接收器端接。 检测到两个端口上的远端接收器端接时,TUSB542将转换为 U0模式。 总相位测试仪何时在 U 和 D 端口上启用其 RX 端接?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您提供详细信息。 我将您的疑问传递给了 Total Phase 团队。

    是否有办法强制 RX 检测模式手动将芯片设置为 U0模式?

    谢谢、

    Luis。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Luis

    不可以、TUSB542 TX 会检查是否启用远端终端、但无法强制其从断开模式切换到 U0模式。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    这是我从 Total Phase 收到的信息:

    总相位平台在 TX 线路上是否有交流耦合电容器、在 RX 上是否没有电容器?
    对于高级电缆测试仪、SS TX 线路为直流耦合、SS RX、HS TX 和 HS RX 线路为交流耦合。

    总相位平台在 U 和 D 端口上是否具有 RX 端接?
    我们的接收器中有100欧姆差分和50欧姆单端的终端。 它是直流或交流耦合、如上一个答案中所述。

    请告诉我您对此有何看法。

    谢谢、
    Luis。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Luis

    它们为什么交流耦合高速 HS TX 和 HS RX、但这不应影响超高速枚举。

    交流耦合需要是 SS 发送器、交流耦合在 SS 接收器上是可选的(建议使用330uF 值)、因为交流耦合已安装在相应的 SS 发送器上。

    您是否有可用于探测 TUSB542两侧 SSTX 的示波器? 您应该会在 RX_DETECT 中看到周期性脉冲。

    谢谢
    David