Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221A, TS3USB3000, TS3USB221
主题中讨论的其他器件: TS3USB3000、 TS3USB221
您好!
如果 TS3USB221A 与5V 电平输入/输出电压兼容、我想对其 I/O 进行澄清。
参考数据表、我们必须知道 V I/O 接受高达5.5V 的信号。 这是否意味着引脚1、2、3、4、7和引脚8能够支持高达5.5V (最大值)的驱动信号?
这个问题的原因是、我们计划使用开关的第二个通道来支持5V 信号、这意味着在 VCC 保持3.3V 时、至少引脚3、4、7和引脚8需要支持5V 信号。 在这种情况下、是否需要考虑其他注意事项?
虽然第6.3节中的"建议运行条件"说明它支持、但我想确认、在本例中、V I/O 引脚也涵盖引脚1、2、3、4、7和引脚8。 谢谢。
此致、
Leo