This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221A:5V VI 放大器的 TS3USB221A 用例;Vo

Guru**** 2767025 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221A, TS3USB3000, TS3USB221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/760207/ts3usb221a-ts3usb221a-use-case-for-5v-vi-vo

器件型号:TS3USB221A
主题中讨论的其他器件: TS3USB3000TS3USB221

您好!

如果 TS3USB221A 与5V 电平输入/输出电压兼容、我想对其 I/O 进行澄清。

参考数据表、我们必须知道 V I/O 接受高达5.5V 的信号。 这是否意味着引脚1、2、3、4、7和引脚8能够支持高达5.5V (最大值)的驱动信号?

这个问题的原因是、我们计划使用开关的第二个通道来支持5V 信号、这意味着在 VCC 保持3.3V 时、至少引脚3、4、7和引脚8需要支持5V 信号。 在这种情况下、是否需要考虑其他注意事项?

虽然第6.3节中的"建议运行条件"说明它支持、但我想确认、在本例中、V I/O 引脚也涵盖引脚1、2、3、4、7和引脚8。 谢谢。

此致、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议的最大电压应保持在 Ron 最大规格范围内。 Ron 将随输入电压信号的增加而增加。 因此、如果您在5V 电压下使用 TS3USB221A、Ron 将高于数据表限制。 根据您的应用在5V 电压下对 Ron 的耐受能力、它可能适用、也可能不适用。

    TS3USB3000可在更高的电源电压下工作、即使我们在数据表中没有该规格、在5V 电平下也能获得更好的 Ron。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、WIN、
    根据对数据表的检查、它确实提到它能够支持高达5V 的电压信号、而您在上面提到的内容意味着我们运行的器件非常接近5.5V 的绝对最大值?

    另一个有关 TS3USB3000的快速问题是、TS3USB3000MRSER 和 TS3USB3000RSER 之间有何区别?

    此致、
    Leo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leo

    TS3USB3000MRSER 和 TS3USB3000RSER 是卷带信息。 这两个器件型号适用于相同的 IC 和封装、但 M 表示 IC 在卷带包装上的放置方式存在差异。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您回答 TS3USB3000M 和 TS3USB3000的区别。

    返回 TS3USB221:
    根据对数据表的检查、它确实提到它能够支持高达5V 的电压信号、而您在上面提到的内容意味着我们运行的器件非常接近5.5V 的绝对最大值?

    此致、
    Leo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leo

    如数据表中所述、VIO 最大工作条件为5.5V、Win 的答复是 Ron 将随 VIO 的增加而增大、而在5V 时、Ron 可能不符合系统规格。

    谢谢
    David