This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP141:输入和输出端的交流耦合电容

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DP141, HD3SS214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/761820/sn65dp141-ac-coupling-capacitors-at-the-inputs-and-outputs

器件型号:SN65DP141
主题中讨论的其他器件: HD3SS214

你好。

我正在测试我在安装 SN65DP141转接驱动器的情况下设计的原型主板、然后该主板驱动到 DisplayPort 开关中。 我可以在转接驱动器器件的输入侧看到有效的 DP 信号、但所有输出在+3.3V 时都是静态的(器件由+3.3V 电源供电)。 我忽略了在输入和输出端安装交流耦合电容器、可能是错误的、因为该器件与 DP 源端安装在同一电路板上、这与用于独立型适配器的参考设计不同。 我是否应该安装这些盖、尤其是在输入侧? 它们的省略会导致输出在+3.3V 时处于静态、就像器件处于某种禁用状态一样、或者可能没有被识别为有效 DisplayPort 输入的器件? 我已检查 PWD#引脚的输入是否为+3.3V。

此外、我还修改了其中一个原型板、方法是移除转接驱动器器件并将输入焊盘连接到输出焊盘。 通过此修改、DisplayPort 输出(通过 DP 开关)正常工作、表明 DP 源端正常。

我期待收到任何答复。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David

    我可以看一下原理图的 DP141部分吗? 您是否还可以突出显示您的输入焊盘到输出焊盘的修改?

    在连接到 DP 源端的输入端、DP141输入必须进行交流耦合。

    在从 DP141连接到开关的输出侧、您使用的是哪种开关、开关对交流耦合的要求是什么?

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David 感谢您的回复。

    我必须检查是否可以向您发布部分原理图。 临时修改是从电路板上移除 SN65DP141器件、然后按如下方式在 PCB 焊盘之间进行导线:

    引脚1 (IN0_P)至引脚31 (OUT0_P)
    引脚2 (IN0_N)至引脚30 (OUT0_N)
    引脚4 (IN1_P)至引脚28 (OUT1_P)
    引脚5 (IN1_N)至引脚27 (OUT1_N)
    引脚8 (IN2_P)至引脚24 (OUT2_P)
    引脚9 (IN2_N)至引脚23 (OUT2_N)
    引脚11 (in3_P)至引脚21 (OUT3_P)
    引脚12 (IN3_N)至引脚20 (OUT3_N)

    感谢您确认输入侧必须采用交流耦合。

    输出侧连接到另一个 TI 器件、即 HD3SS214 DisplayPort 开关。 该器件的参考设计显示仅在 AUX 通道上提供输入交流耦合电容器(安装了0r 电阻器)、而不是为4个数据对提供输入交流耦合电容器、并为所有数据和 AUX 对提供两个输出通道上的交流耦合电容器(再次安装了0r 电阻器)。 我在器件的输出侧安装了交流耦合电容器-电路的这一部分工作正常、 但输入侧没有安装交流耦合电容器-如上所述、拆下 SN65DP141器件并安装电线后、电路的此部分似乎也正常工作。

    谢谢。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David

    如果将交流耦合电容放置在 HD3SS214输出上、则 DP141输出/HD3SS214输入为直流耦合、因此原理图的这一部分是正确的。 问题在于输入需要进行交流耦合。

    如果您可以分享您的原理图、我将非常乐意对原理图进行完整性检查。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    感谢您的进一步说明。 我已获准与您共享部分原理图、但我必须将其私下发送给您-这是否正常?

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David

    是的、我向您发送了一份友谊请求、请接受、您可以使用该请求将原理图私下发送给我。

    谢谢
    David