请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65DSI86 您好!
我有一个采用 DSI86设计的 PCB。 它连接到另一个将显示端口信号转换为 HDMI 信号的 IC。
我无法激活库仑杆发生器。 是否有任何寄存器表帮助。 我正在寻找一个在没有 DSI 配置的情况下激活色条的示例。
提前感谢。
此致、
菲律宾
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我有一个采用 DSI86设计的 PCB。 它连接到另一个将显示端口信号转换为 HDMI 信号的 IC。
我无法激活库仑杆发生器。 是否有任何寄存器表帮助。 我正在寻找一个在没有 DSI 配置的情况下激活色条的示例。
提前感谢。
此致、
菲律宾