This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:DSI86色条图形发生

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/761445/sn65dsi86-dsi86-colour-bar-pattern-genaration

器件型号:SN65DSI86

您好!

我有一个采用 DSI86设计的 PCB。 它连接到另一个将显示端口信号转换为 HDMI 信号的 IC。  

我无法激活库仑杆发生器。 是否有任何寄存器表帮助。 我正在寻找一个在没有 DSI 配置的情况下激活色条的示例。

提前感谢。

此致、

菲律宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    菲律宾

    我向您发送了 DSI86寄存器计算电子表格、请检查。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    感谢您的工作表。 我想我在其中发现了一个错误。 如果启用或禁用、色条寄存器将更改第3位。 根据数据表、这个被保留并且位4应该被改变。

    尽管如此、我还是成功完成了 DisplayPort 培训。 TI 芯片以及链中的下一个芯片确认了这一点。
    但我根本不会获取任何视频数据。
    是否有任何方法可以检查 DSI86是否真正生成了色条? 在他开始传输图形之前、我是否需要执行一些软复位?
    哪些视频寄存器可响应图形分辨率?

    谢谢
    菲律宾
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    菲律宾

    面板是否支持 ASSR? 您能否将 TEST2引脚拉为高电平、禁用 ASSR 并查看视频是否正常工作?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    你是对的。 我在面板中启用了 ASSR、现在可以看到测试模式。
    感谢你的帮助。
    此致、
    菲律宾