This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:GPIO3上的 SN65DSI86 VSYNC

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/771017/sn65dsi86-sn65dsi86-vsync-on-gpio3

器件型号:SN65DSI86

大家好、

我必须将具有 DSI 输出总线的 GPU 连接到 SN65DSI86。 我有以下信号:DSI_CLK_TX_P/N、DSI_DATA0_TX_P/N、DSI_Data1_TX_P/N、DSI_DATA2_TX_P/N、DSI_DATA2_TX_P/N、DSI_DATA3_TX_P/N、 和 VSYNC (输入)。

我在 SN65DSI86的数据表中发现 GPIO3可配置为 DSIA VSYNC。 该 VSYNC 是输出还是输入? 功能是什么? 我可以在 GPU 上连接此信号吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrea

    GPIO3将根据寄存器0x5Fh 的配置输出 HSYNC 或 VSYNC。

    谢谢
    David