Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65DSI86 大家好、
我必须将具有 DSI 输出总线的 GPU 连接到 SN65DSI86。 我有以下信号:DSI_CLK_TX_P/N、DSI_DATA0_TX_P/N、DSI_Data1_TX_P/N、DSI_DATA2_TX_P/N、DSI_DATA2_TX_P/N、DSI_DATA3_TX_P/N、 和 VSYNC (输入)。
我在 SN65DSI86的数据表中发现 GPIO3可配置为 DSIA VSYNC。 该 VSYNC 是输出还是输入? 功能是什么? 我可以在 GPU 上连接此信号吗?
谢谢你