Other Parts Discussed in Thread: TUSB564, TUSB1064
主题中讨论的其他器件: TUSB1064
大家好、团队成员
我的客户在新设计中使用 TUSB564作为 DP 灌电流器件转接驱动器。
它们使用 MacbookPro 作为 DP 源、并使用1.5米长的电缆与 DP 接收器件连接。
他们发现 DP 接收器件中的显示画面不稳定。
问题如下:
- TUSB564输入侧具有最低的输入 DP 差分电压电平(峰峰值)、以确保可靠的 DP 信号传输?
- 您是否有任何有关如何调整 EQ 参数以实现最佳稳健性的指南?
- 在数据表应用电路(图27)中、RX1/RX2对之间没有交流耦合电容器、我想知道原因是什么?
- DP 和 USB 端口没有阻抗匹配指导、但我找到了 TUSB1064的指导。 在本文档中、它指示 Type-C 连接器和 TUSB1064之间的长度应小于2英寸、差分电阻为90欧姆。 设备的 USB 端口应小于6英寸、设备的 DP 应小于8英寸。 要求是否与 TUSB564相同?
- 转接驱动器之后信号的时序要求规格? (如果我们没有眼图的掩码、如何在我们的转接驱动器满足 DP1.4标准后确认信号?
提前感谢。