This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB564:有关 TUSB564配置的问题

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB564, TUSB1064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/761241/tusb564-question-about-tusb564-configuration

器件型号:TUSB564
主题中讨论的其他器件: TUSB1064

大家好、团队成员

我的客户在新设计中使用 TUSB564作为 DP 灌电流器件转接驱动器。

它们使用 MacbookPro 作为 DP 源、并使用1.5米长的电缆与 DP 接收器件连接。

他们发现 DP 接收器件中的显示画面不稳定。

问题如下:

  1. TUSB564输入侧具有最低的输入 DP 差分电压电平(峰峰值)、以确保可靠的 DP 信号传输?
  2. 您是否有任何有关如何调整 EQ 参数以实现最佳稳健性的指南?
  3. 在数据表应用电路(图27)中、RX1/RX2对之间没有交流耦合电容器、我想知道原因是什么?
  4. DP 和 USB 端口没有阻抗匹配指导、但我找到了 TUSB1064的指导。 在本文档中、它指示 Type-C 连接器和 TUSB1064之间的长度应小于2英寸、差分电阻为90欧姆。 设备的 USB 端口应小于6英寸、设备的 DP 应小于8英寸。 要求是否与 TUSB564相同?
  5. 转接驱动器之后信号的时序要求规格? (如果我们没有眼图的掩码、如何在我们的转接驱动器满足 DP1.4标准后确认信号?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gabriel

    什么是 DP 数据速率、5.4G 或8.1G?

    如果客户将电缆长度减少到1.5米以下、是否解决了视频不稳定性问题?

    有多个 EQ 与 TUSB1064关联、请确保它们调整 DPEQ 参数

    请参阅 DP 和 DP_CTS 规范、TP3/TP3_EQ 在连接器处定义且为规范。 TP4是在 RX 引脚上定义的、但提供了信息。 TP3/TP3_EQ 也是如此
    电压电平=
    90mV 峰峰值+/-10%(TP3_EQ 时的 HBR2)
    150mV 峰峰值+/-10%(TP3_EQ 时的 HBR)
    46mV 峰峰值+/-10%(在 TP3下为 RBR)

    2.调整 DPEQ 参数时、有多种方法可验证 DP 接收器设计的稳健性
    a.运行 DP RX 抖动容差测试(JTOL)、查看不同 DPEQ 参数的误码率
    b.查看链路训练、查看链路训练结果以了解不同的 DPEQ 参数
    c.查看接收器视频输出、确保不同 DPEQ 参数的视频稳定

    这假设交流耦合电容安装在相应的 TX 对上。

    TUSB1064配置指南中给出的 DP 8in 是一个有关如何估算 TUSB1064 DPEQ 均衡器初始设置的示例、并不意味着最大 DP 布线长度为8in。 最大长度由源 TX 和接收 RX 能力、PCB 损耗、连接器损耗等决定 您可以使用相同的方法估算 TUSB564 DPEQ 均衡器的初始设置。 1.5m 电缆的损耗是多少?

    请参阅问题2的答案、因为这是接收器应用、而不是使用眼图来验证信号完整性、将使用 RX 抖动容差测试。

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、David
    感谢您的播放。
    "TP3_EQ"是什么意思? 客户想知道的是、我们是否有针对 TX/RS 引脚输入差分电压电平的测量?
    您是否有有关如何在 JTOL 测试中检查误码率的进一步指导文档?
    因此、如果拉电流足够强、灌电流侧 Type-C 连接器和 TUSB564之间的最大长度是否可能大于8英寸?
    您是否有可以与我分享的有关抖动色度测试的技术文档?
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gabriel

    TP3_EQ 是指均衡器之后。 在2.7G 和5.4G 数据速率下、在 DP 规格范围内损耗较大的电缆后、眼图可能会闭合。 因此、对近眼应用均衡器功能以将其打开。

    因此输入差分电压电平将是
    90mV 峰峰值+/-10%(TP3_EQ 时的 HBR2)
    150mV 峰峰值+/-10%(TP3_EQ 时的 HBR)
    46mV 峰峰值+/-10%(在 TP3下为 RBR)

    您是否有 DP CTS 规格? 这可能是查找 JTOL 测试信息的最佳位置。 您还可以查看此文档、了解有关 DP RX JTOL 测试的高级讨论: literature.cdn.keysight.com/.../5990-5487EN.pdf。

    8in 介于 TUSB1064和 DP RX 之间、但 TUSB1064应用手册中提供的信息不正确、需要更新。 对于同时支持 USB 和 DP 的 TUSB564、即使从 DP 角度看 Type C 连接器和 TUSB564之间的距离可以更长(损耗可以由 DP 均衡器处理、最大值为12.1dB@4.05GHz)、该距离也可能受 USB 使用的限制。

    谢谢
    David