This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:有关睡眠模式和 GPIO4 HPD 功能的问题

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/762047/tps65982-questions-about-sleep-mode-and-gpio4-hpd-function

器件型号:TPS65982

尊敬的:

我的问题与 TPS65982DC 有关、这里有两个问题需要回答:

1.在 FW 设置中、如果启用睡眠模式、系统何时进入睡眠模式以及何时退出睡眠模式?

2.对于 DP 的 HPD、 我将 GPIO4设置为 HPD 功能、当没有 DP 器件时、GPIO4输出将悬空或设置为低电平? 它是插入 DP 器件后、HPD 将设置为高电平、我对吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    睡眠定时器是可配置的。 一旦 Type-C 端口上没有 I2C 消息和连接、睡眠计时器将开始。 一旦睡眠定时器达到0、TPS65982将进入睡眠模式。

    2.如果没有 DP 设备,它将被设置为低电平。 一旦在 PD 协商中看到 HPD 的 DP 注意消息、它将变为高电平。

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、
    Eric