请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65982 尊敬的:
我的问题与 TPS65982DC 有关、这里有两个问题需要回答:
1.在 FW 设置中、如果启用睡眠模式、系统何时进入睡眠模式以及何时退出睡眠模式?
2.对于 DP 的 HPD、 我将 GPIO4设置为 HPD 功能、当没有 DP 器件时、GPIO4输出将悬空或设置为低电平? 它是插入 DP 器件后、HPD 将设置为高电平、我对吗?
谢谢。