Other Parts Discussed in Thread: TLK105, DP83825I
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TLK105、 DP83825I、 DP83825尊敬的团队:
我们的客户正在寻找 ETH 中继器。 我们发现以下基于两个背对背 PHY 的解决方案:
- DP83848和应用手册 SNLA076A 、在第6节中显示了全双工的实现
- 也可在本例中使用的 TLK105*(此 E2E 文章 指的是相同的应用手册 SNLA076A)
*我们知道此部件是 NRND -客户可能希望使用其库存的其余部分。 - DP83825I (预览)、其数据表描述了此用例(第15页/ 8.3.5页)
(1)和(3)中的实现非常相似。 (1)使用连接到两个 PHY 的时钟、(3)显示的时钟仅连接到主 PHY。
问题:(3)在背靠背 PHY 的中继器模式使用情况下、与(1)相比是否有任何差异和优势?
谢谢、致以诚挚的问候
Martin