This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:中继器模式/背靠背 PHY

Guru**** 2585645 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK105, DP83825I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/768845/dp83825i-repeater-mode-back-to-back-phys

主题中讨论的其他器件:TLK105DP83825IDP83825

尊敬的团队:

我们的客户正在寻找 ETH 中继器。 我们发现以下基于两个背对背 PHY 的解决方案:

  1. DP83848和应用手册 SNLA076A 、在第6节中显示了全双工的实现
  2. 也可在本例中使用的 TLK105*(此 E2E 文章 指的是相同的应用手册 SNLA076A)
    *我们知道此部件是 NRND -客户可能希望使用其库存的其余部分。
  3. DP83825I (预览)、其数据表描述了此用例(第15页/ 8.3.5页)

(1)和(3)中的实现非常相似。 (1)使用连接到两个 PHY 的时钟、(3)显示的时钟仅连接到主 PHY。

问题:(3)在背靠背 PHY 的中继器模式使用情况下、与(1)相比是否有任何差异和优势?

谢谢、致以诚挚的问候
Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    DP83848和 DP83825I 均可用于使用 RMII 接口的扩展器操作。

    DP83848将需要来自 OSC 的外部50MHz 时钟馈送到两个 PHY、因为这两个 PHY 都在 RMII 从模式下运行。

    借助 DP83825I、一个 PHY 可在 RMII 主器件中运行、而第二个 PHY 可在 RMII 从器件中运行。 在这种组合中、您的系统也可以使用25MHz XTAL 计时。 其他差异是 FF 和功耗、DP83825为3x3mm2、具有低功耗 PHY。



    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我要关闭此主题。 如果您有进一步的疑问、请打开新主题并提供对此主题的引用。

    此致、
    GET