This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:切换通道后的压降

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/769675/tca9548a-voltage-drop-after-switching-channel

器件型号:TCA9548A

从通道0或1 (上拉至1.8V)切换到通道2 (上拉至3.3V)后、我在 SCL 和 SDA 上遇到了奇怪的压降、并导致读取错误。 请参阅所附图片、其中 SCL 和 SDA 位于通道2上、请注意、我会按顺序重复对通道0和2执行读取操作。 第一次读取操作通过、但在压降后的第二次失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Ray、

    您能否提供原理图供我们审阅? 如果您不希望在在线论坛上看到这些信息、您可以通过 duynguyen@ti.com 将原理图发送给我。

    在我看来、3.3V 电压轨会暂时崩溃。 我想知道这是否与3.3V 电源轨相关。 我会仔细检查您在通道2上读取的从器件是否出现短路或其他问题。

    TCA9548A 的 Vcc 也是什么?

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因为我们能够通过电子邮件解决此问题、所以我将关闭此主题。

    谢谢、
    -Bobby