This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:执行"Vbus 和 Vconn 验证测试&quot 时、VBUS 关闭;

Guru**** 2589330 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/770254/tps65982-vbus-off-when-performing-vbus-and-vconn-verification-test

器件型号:TPS65982

您好!

我有一个 DP 原型作为源。

使用 GRL-USB-PD-C1设备运行"Vbus and Vconn Verification Test"时、使用 TPS65982时遇到问题。

当我在 Vconn 中施加1.5W 的负载时、电压值正常。 但是、当我将负载从1.5W 更改为1.125W Vbus 变为零时、从 CTS 需要保持在4.75V 至5.5V 之间。

查看随附的图、我能够检查 Vconn 中是否产生了尖峰、然后 Vbus 变为零。

是否有任何方法可以防止这种情况发生? TPS65982配置的更多信息?

我在 Vconn 找不到任何东西来防止这种现象。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Andre、

    您能否在故障期间测量 VCONN 电流? 当功耗从一个电平转换为另一个电平时、似乎存在负载尖峰。 此外、您能否在示波器捕获中包含 PP_Cable 电压?

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    Vconn 电流为1.5A。
    我不容易探测 PP_Cable、因为我的电路板中没有任何测试点。

    但是、您认为这可能是我向 PP_Cable 引脚提供的电压/电流的限制吗?
    我使用的是 TPS61230DRCR。 应该能够提供5V/2A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Andre、

    TPS65982支持的 VCONN 电流为600mA。 如果 VCONN 电流为1.5A、则超出此规格、TPS65982将因过流而打开 VCONN 开关。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    GRL-USB-PD 硬件/软件正在应用以下步骤(如下所示)、其中我们需要在规格值之间设置 Vbus/Vconn 值。

    我想1.5A 电流应用于 Vconn。 你同意吗?

    但我无法理解我们需要应用于 Vconn 的1.5A 负载与1W 和1.5W 负载之间的关系。

    再输入一个有关我所面临问题的信息。 当负载从1.5W 变为1.125W 时、Vbus 变为零。 在对 TPS65982 Vbus 执行复位后、电压再次为5V。

    但在合规性测试期间、我们不会执行芯片复位、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Andre、

    该测试似乎在 VCONN 上施加1.5A 电流、这将超过 TPS65982的规格、并由于过流保护导致 PD 控制器打开 VCONN FET。
    器件打开 VCONN FET 后、连接应重新启动。 器件无需复位。 它将自动重试建立连接。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    如果您看看上面的示波器捕获(绿色- Vconn 和黄色- Vbus)、我们在 Vconn 中有一个尖峰、但它会持续5V。
    问题是 Vbus 从5V 变为0V。

    通过查看实用程序 GUI、我们在 Vbus 中具有过流保护、但在 Vconn 中没有过流保护。 我的假设是正确的?

    如果在 Vconn 中继续使用5V、我假设 Vconn FET 由于过流保护而未打开、对吧?

    要自动重试建立连接、我需要配置 GPIO 事件吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Andre、

    TPS65982在 VCONN 和 VBUS 上都具有过流保护。 VCONN 电流保护不可调节、根据 VCONN FET 的规范设置为0.6A。
    无需配置任何特殊功能即可执行自动重试。 PD 控制器将自动执行此操作。

    谢谢、
    Eric