请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65982 您好!
我有一个 DP 原型作为源。
使用 GRL-USB-PD-C1设备运行"Vbus and Vconn Verification Test"时、使用 TPS65982时遇到问题。
当我在 Vconn 中施加1.5W 的负载时、电压值正常。 但是、当我将负载从1.5W 更改为1.125W Vbus 变为零时、从 CTS 需要保持在4.75V 至5.5V 之间。
查看随附的图、我能够检查 Vconn 中是否产生了尖峰、然后 Vbus 变为零。
是否有任何方法可以防止这种情况发生? TPS65982配置的更多信息?
我在 Vconn 找不到任何东西来防止这种现象。