请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65981EVM 尊敬的支持:
何时提供新版本的文档? 当前的不是很好。
具体而言:您能否确认开关的位置,如5.1.1.1和5.1.1.2所述??
标准操作(无闪烁等)的默认位置是什么?
我仅通过 microUSB 连接器为电路板供电、我是要使用 FDTI 桥、我想运行"笔记本系统"方案。
谢谢
弗朗西斯科
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的支持:
何时提供新版本的文档? 当前的不是很好。
具体而言:您能否确认开关的位置,如5.1.1.1和5.1.1.2所述??
标准操作(无闪烁等)的默认位置是什么?
我仅通过 microUSB 连接器为电路板供电、我是要使用 FDTI 桥、我想运行"笔记本系统"方案。
谢谢
弗朗西斯科