This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65981EVM:TPS65981EVM 用户指南错误

Guru**** 2385880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/769907/tps65981evm-tps65981evm-user-s-guide-errors

器件型号:TPS65981EVM

尊敬的支持:

何时提供新版本的文档? 当前的不是很好。

具体而言:您能否确认开关的位置,如5.1.1.1和5.1.1.2所述??  

标准操作(无闪烁等)的默认位置是什么?

我仅通过 microUSB 连接器为电路板供电、我是要使用 FDTI 桥、我想运行"笔记本系统"方案。

谢谢

弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francesco:

    以下 E2E 主题重点介绍了 EVM 用户指南中更改的内容和更正的值:

    对于第5.1.1.1节、S1指的是 S1、

    对于第5.1.1.2节、S3应为 S2。

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的回复。

    主机接口工具提供以下结果是否正常:

    S2中的所有开关均为"高电平"、用户指南的表3中将 S1配置为 CFGID 1。 我只是连接了一个支持 PD 的旅行适配器。

    此致

    弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francesco:

    这不是正常结果。 我建议单击窗口底部的"I2C Scanner (I2C 扫描仪)"。 您应该会看到一个 I2C 地址寄存器。 我怀疑您的配置中的"器件 I2C 地址"不正确。 只需将"0x38"更改为执行 I2C 扫描时出现的任何地址。

    谢谢、
    Eric