This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9543A:器件建议

Guru**** 2513785 points
Other Parts Discussed in Thread: PCA9518, TS3A5223

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/769811/tca9543a-part-recommendation

器件型号:TCA9543A
主题中讨论的其他器件:PCA9518TS3A5223

 

我们要求使用 I2C 多路复用器/开关。 通道选择必须通过 GPIO 引脚进行。

通道数:2.

 

速度:100/400kHz

 

 请为此推荐最合适的器件。

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shreenidhi、

    在我们的 I2C 产品系列中、唯一一款通过 GPO 控制的 I2C 开关器件是 PCA9518、尽管客户在使用该器件缓冲输入并在用于驱动信号时生成静态电压偏移的情况下使用该器件并不常见。

    我将此问题重定向到我们的多路复用器和信号开关组、看看它们是否有更好的替代方案。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreenidhi、

    TI.com 开关选择工具 具有用于快速显示支持 I2C 信号的开关的按钮。  您对 TS3A5223器件有何看法?  

    谢谢、

    Adam