请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCA9543A 主题中讨论的其他器件:PCA9518、 TS3A5223
我们要求使用 I2C 多路复用器/开关。 通道选择必须通过 GPIO 引脚进行。
通道数:2.
速度:100/400kHz
请为此推荐最合适的器件。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Shreenidhi、
TI.com 开关选择工具 具有用于快速显示支持 I2C 信号的开关的按钮。 您对 TS3A5223器件有何看法?
谢谢、
Adam