This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9548A:1v8和3V3之间的电平转换。 建议使用什么 Vcc?

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9548A, TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/760451/pca9548a-level-translation-between-1v8-and-3v3-what-vcc-is-suggested

器件型号:PCA9548A
主题中讨论的其他器件: TCA9548A

尊敬的 E2E:

pca9548a 是否适用于1v8和3v3之间的电平转换?

建议使用什么 VCC?

BR、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    问题在于 PCA9548A 的 Vcc 连接到3.3V (引脚24)。 看一下主 SDA/SCL、它是1.8V。 通过数学计算得出的开关 VIH 为2.3V (3.3V * 0.7)、因此1.8V 低于2.3V、因此器件将不会实际看到逻辑高电平、开关将永远不会启用。 这意味着您当前如何设置它、它将不起作用。

    您是否可以更改为 TCA9548A? PCA 版本在 Vcc (引脚24)上仅支持高达2.3V 的电压、而 TCA9548A 支持1.65V、这意味着您可以将 Vcc 从3.3V 切换至1.8V、此开关将工作(TCA 在引脚24上支持1.8V 电压)。

    如果出于任何原因需要使用 PCA、则需要提供较低的 Vcc (引脚24)、例如2.3V。 {2.3* 70%=1.6V、低于1.8V、因此这将起作用}

    谢谢、
    -Bobby