Other Parts Discussed in Thread: TLK10081, DS90UB953-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLK10081 主题中讨论的其他器件: DS90UB953-Q1
你(们)好
我们将把 MIPI CSI-2传感器连接到 TLK10081芯片。
MIPI 通道为1.5Gbps
使用五行。
TLK10081芯片将处于1:1模式。
有可能吗???
请检查。
谢谢你。