This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10081:TLK10081 MIPI CSI-2连接。

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10081, DS90UB953-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/760253/tlk10081-tlk10081-mipi-csi-2-connect

器件型号:TLK10081
主题中讨论的其他器件: DS90UB953-Q1

你(们)好
我们将把 MIPI CSI-2传感器连接到 TLK10081芯片。
MIPI 通道为1.5Gbps
使用五行。
TLK10081芯片将处于1:1模式。
有可能吗???

请检查。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不需要、如果要连接 CSI-2、则需要 DS90UB953-Q1等 D-PHY 接收器。

    此致、
    I.K.