This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046A-DCI:"I2C_EN! = 0"问题

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/759566/tusb1046a-dci-i2c_en-0-question

器件型号:TUSB1046A-DCI

尊敬的先生:

有什么特别的! 在"I2C_EN! = 0"?    I2C_EN  = 0有何区别?  

此致、

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam

    I2C_EN!= 0表示 TUSB1046A 处于 I2C 模式、通过寄存器进行控制。 I2C_EN = 0表示 TUSB1046处于 GPIO 模式、通过引脚进行控制。

    某些引脚具有双功能、具体取决于 I2C_EN 引脚的状态。 例如、在 GPIO 模式下、CAD_SNK/DCI_DAT 为 CAD_SNK 函数、在 I2C 模式下为 DCI_DAT 函数。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    非常感谢~

    此致、

    Sam